Other Parts Discussed in Thread: ADS8331
您好!
我有一些问题。
保留的命令
EMC (3.3Hz、5kV)测试后、运行异常、寄存器值发生变化。
如果通过 EMC 测试向 CMR 寄存器中的保留命令(0x8h - 0xAh)写入任意值、ADS8331的运行是否会出现问题?
2.在标签模式下写入 CFR。
我在标签模式下读取24位(16位读取数据命令+ 8位标签)。
在标签模式下、WRITE CFR 命令是否也以24位写入?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS8331
您好!
我有一些问题。
保留的命令
EMC (3.3Hz、5kV)测试后、运行异常、寄存器值发生变化。
如果通过 EMC 测试向 CMR 寄存器中的保留命令(0x8h - 0xAh)写入任意值、ADS8331的运行是否会出现问题?
2.在标签模式下写入 CFR。
我在标签模式下读取24位(16位读取数据命令+ 8位标签)。
在标签模式下、WRITE CFR 命令是否也以24位写入?
您好 SY、
1. 是的、任意写入这些保留命令之一会导致器件出现异常行为。 如果器件进入这个未定义状态、/RESET 引脚应该被置为有效来强制器件的硬件复位。 如果 EMC 事件足够大、则可能存在内部闩锁情况。 如果发生这种情况、唯一恢复的方法是全功率循环。
2. 可以,CFR 命令可以在24b 标签模式下写入。 前16位将是 CFR 写入命令、CFR 寄存器将在第16个 SCLK 下降沿更新。 在前16个 SCLK 之后、SDI 可针对其余8个 SCLK 保持低电平(逻辑0)。
此致、
Keith Nicholas
精密 ADC 应用