请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1120-Q1 尊敬的团队:
我的客户正在其系统中评估 ADS1120-Q1。 在抗扰度测试中、他们发现 ADS1120-Q1的内部温度传感器值发生变化、变化范围约为1°C 至2°C、曝光频率超过400MHz。 目前,改革方向只在上升的方向上得到确认,但不能确定。
他们假设 ADS1120-Q1的内部温度传感器是半导体(二极管?) ,如果受到高频辐照的影响,是否可以在电路中采取措施?
此外、如果存在温度变化机制等已知事件、请告知我。
谢谢你。
此致、
Koshi Ninomiya