This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120-Q1:抗扰度测试下的温度传感器变化

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/976542/ads1120-q1-temperature-sensor-variation-under-immunity-test

器件型号:ADS1120-Q1

尊敬的团队:

我的客户正在其系统中评估 ADS1120-Q1。 在抗扰度测试中、他们发现 ADS1120-Q1的内部温度传感器值发生变化、变化范围约为1°C 至2°C、曝光频率超过400MHz。 目前,改革方向只在上升的方向上得到确认,但不能确定。

他们假设 ADS1120-Q1的内部温度传感器是半导体(二极管?) ,如果受到高频辐照的影响,是否可以在电路中采取措施?

此外、如果存在温度变化机制等已知事件、请告知我。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    RFI 很可能通过电源和/或模拟输入进入。  我们在过去看到的是、RFI 通过 ADC 内的内部器件进行整流并产生偏移。

    如果 RFI 通过模拟输入进入、则可能需要在输入端进行额外的滤波。  有时、添加铁氧体会产生显著的改进。

    此致、

    Bob B