主题中讨论的其他器件: AFE4300
我想购买 AFE4300EVM-PDK 演示套件、用于评估包含所有附件的 AFE4300器件。
为此、我们需要以下信息。
在 AFE4300交流整流和 I/Q 解调两种模式中、我们能否计算全波整流模式下多个频率的阻抗。 全波整流模式必须使用的不同频率是多少?
之前、我们将系统使用250KHz、50KHz 和6.25KHz、并计算了所有相同的公式。 现在,我们希望在 AFE4300的新系统中使用相同的公式。
我们是否可以在6.25KHz 频率下使用8kHz,在50Hz 频率下使用64KHz,在250KHz 频率下使用64KHz。
如果芯片内部提供了150KHz 频率滤波器、那么该滤波器如何用于我们需要的250KHz 信号频率。
与身体成分分析结果相关的 I/Q 解调的优势是什么?
在校准模式下、如果我们在 RN1和 RN0之间连接1k 欧姆
VSENSERN1和 VSENSERN0之间应输入什么电压、阻抗测量和校准需要不同的欧姆值。如果我们以四极配置(4个电极)连接受试者、两个用于电流通过、两个用于电压测量、这两个用于电阻均为6个点、 由于内部电解液电阻、电压会自动产生。
如果8个电极用于分段阻抗测量、那么计算阻抗的相同过程是什么。
请尽快通过邮件转发使用不同电阻器的校准程序、您的联系号码和办公室地址以及 AFE4300 BCA- Chip 目录。