This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300EVM-PDK 演示套件用于评估 AFE4300器件

Guru**** 2534970 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300EVM-PDK, AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974655/afe4300evm-pdk-afe4300evm-pdk-demonstration-kit-is-intended-for-evaluating-the-afe4300-device

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: AFE4300

我想购买 AFE4300EVM-PDK 演示套件、用于评估包含所有附件的 AFE4300器件。

为此、我们需要以下信息。

在 AFE4300交流整流和 I/Q 解调两种模式中、我们能否计算全波整流模式下多个频率的阻抗。 全波整流模式必须使用的不同频率是多少?

之前、我们将系统使用250KHz、50KHz 和6.25KHz、并计算了所有相同的公式。 现在,我们希望在 AFE4300的新系统中使用相同的公式。

我们是否可以在6.25KHz 频率下使用8kHz,在50Hz 频率下使用64KHz,在250KHz 频率下使用64KHz。

如果芯片内部提供了150KHz 频率滤波器、那么该滤波器如何用于我们需要的250KHz 信号频率。

 

与身体成分分析结果相关的 I/Q 解调的优势是什么?

在校准模式下、如果我们在 RN1和 RN0之间连接1k 欧姆

VSENSERN1和 VSENSERN0之间应输入什么电压、阻抗测量和校准需要不同的欧姆值。如果我们以四极配置(4个电极)连接受试者、两个用于电流通过、两个用于电压测量、这两个用于电阻均为6个点、 由于内部电解液电阻、电压会自动产生。

 

如果8个电极用于分段阻抗测量、那么计算阻抗的相同过程是什么。

请⁠尽快通过邮件转发使用不同电阻器的校准程序、您的联系号码和办公室地址以及 AFE4300 BCA- Chip 目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nishant、您好!

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300在选择性披露下共享。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?