主题中讨论的其他部件:ADS54J60、 ADS54J66
我想在5ms 时间间隔内切换运行条件:
- 具有2倍抽取滤波器的230MHz 时钟、即130MSPS。
- 没有2倍抽取滤波器的500MHz 时钟、即500MSPS。
在这种情况下-
- 这种时钟和2倍抽取滤波器更改是否可行?
- 随着时钟频率的变化、JESD 接口需要多长时间才能稳定?
- ADC 性能规格是否相同且稳定、即在230MHz/130MSPS 时钟频率下、SNR 为73dBF、SFDR 为93dBc。
相关信息
Ramesha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想在5ms 时间间隔内切换运行条件:
在这种情况下-
相关信息
Ramesha
Ramesha、
使用491.52MHz 时钟捕获的数据如下:
模式 SFRD SNR ENOB SINAD (除 ENOB 外所有以 dBFS 为单位)
绕过 84.2 71.2 11.5 71.1
2x Dec. 93 74 12 74.5
如果数据速率为125MHz、则无法采集70MHz 数据、因为抽取滤波器会将其切断。 该模式的奈奎斯特范围为0至62.5MHz。
此致、
Jim
Ramesha、
我刚刚记得、如果您使用高通滤波器模式、您可以 使用抽取模式捕获此数据。 下面捕获的新数据使用245.76MHz 时钟:
模式 SFRD SNR ENOB SINAD (除 ENOB 外所有以 dBFS 为单位)
绕过 76 69 11.2 69
2x Dec. 77 71 11.6 71.7
执行此测试时、我无法访问250MHz 时钟源。 在2x 抽取模式下、250MHz 下的数据会稍好些、因为音调会远离滤波器阻带区域。
该数据是使用 EVM 板载时钟获取的。 在245.76MHz 时,LMK 输出未进行优化,与491.52MHz 测试用例相比,这也会降低性能 。
此致、
Jim
Ramesha、
请参阅 随附文件中的测试结果。
此致、
Jim
e2e.ti.com/.../8585.ADS54J66_5F00_491p52Msps_5F00_bypass.pptxRamesha、
数据已附加。
此致、
Jim
e2e.ti.com/.../ADS54J60_5F00_491p52Msps_5F00_bypass.pptxe2e.ti.com/.../8267.ADS54J66_5F00_491p52Msps_5F00_bypass.pptxRamesha、
附加的数据。
此致、
Jim
Ramesha、
所有数据表测试数据通常在输入为-1dBF 时采用单频数据、而输入为-7dBF 时采用双频输入。 在0dBFs 时、器件将处于满量程并开始显示失真。 这种情况只会随着您建议的功率级别而变得更糟。
获取此数据非常耗时、我现在没有带宽来执行此操作。 我建议您订购这些 EVM、以便您可以自己进行这些测量。 否则、我可能需要一段时间才能向您获取此信息。
此致、
Jim
Ramesha、
我能够为您捕获数据。 使用两个音调时、使用的最大振幅应为-7dBFS、否则 ADC 将饱和。 我认为您不需要根据您的请求将输入设置为-5 dBF 和-1dBF 的数据。 为了证明这一点、我在-2dBFs 和-5dBFs 下进行了采集。 我想您需要-8dBFs 和-12dBFs 的数据、这正是我捕获的数据。 所有这一切都在随附的文件中。
此致、
Jim
e2e.ti.com/.../ADS54J66_5F00_491p52Msps_5F00_bypass_5F00_new.pptx