This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:关于用户校准

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/974224/dac8760-about-user-calibration

器件型号:DAC8760

大家好、

 

我们希望将 DAC8760用于“1V 至5V”和“4mA 至20mA”。

 

我们知道,如果使用校准功能,“增益寄存器必须编程为0x8000,以实现默认增益1”。

当我们设置 code=FFFFh 时、模拟输出(电压和电流)为5V (最大值)和20mA (最大值)、即使增益电阻器大于0x8000。

我的理解是否正确?


 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    是的、无论增益寄存器设置如何、5V 和20mA 都是最大输出、以使其更大。

    这个用户校准基本上是一个用于改变增益的数字乘法器。 它接受发送到器件的 DAC 代码、将其乘以增益调节、并将该新代码发送为 DAC 值。 这个新值被限制为 FFFF 为最高值。 如果您尝试增加增益并输入 FFFF 值、它将不会升高任何值。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏