This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271EVM:[问题] ADS1271EVM -交流模拟输入和 DOUT 问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973060/ads1271evm-problem-ads1271evm---ac-analog-input-and-dout-issue

器件型号:ADS1271EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1271

您好、先生、

我使用 ADS1271evm 和 STM32F7通过 SPI 进行通信、

CLK 为27MHz,SPI 波特率为13.5MBits /秒,同步连接为高电平,Vref = 2.5V

当我将 DC (-2.5~2.5)作为模拟输入时, dout 通过  数据转换是正确的

SPI 格式和 DOUT 如下:

SPI 格式

DOUT


但是、当我将交流正弦波作为模拟输入时、DOUT 会出现一些问题

当交流正弦波幅值低于0.5V (10Hz)时,DOUT 正确,如下图所示

但是,当交流正弦波振幅高于0.5V 时,DOUT 是失真,如何 解决? 谢谢。

下面的问题图像  

SPI 格式


DOUT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    您是否正在使用板载放大器?  如果是、您是否按照以下标准连接了外部电源?

    如果您打算利用 EVM 上的模拟信号缓冲器、请通过 MMB0上的 J14端子连接+VA、-VA 和 GND 连接±15V 和接地。


    开关 S1和 S4是否处于选择输入放大器的适当位置?  (我假设您使用的是通道1)


    ADS1271输入为差分输入。  您可以使用单端输入、但必须将其中一个输入连接到系统接地。  您能否分享有关电路板配置情况的连接图?

    请提供以下测量值以帮助调试电路板问题。

    在放大器输入端为+2.5V 时、请测量每个 ADC 输入引脚 AINP (引脚1)和 AINN (引脚2)上的电压(相对于接地引脚3)。  您应该在 AINP 上测量3.75V、在 AINN 上测量1.25V。

    2. 在放大器输入端使用-2.5V 电压时,请测量每个 ADC 输入引脚 AINP (引脚1)和 AINN (引脚2)上的电压(相对于接地引脚3)。  您应该在 AINP 上测量1.25V、在 AINN 上测量3.75V。

    此外、对于+2V 和-2V 输入、ADC 的输出代码是什么?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Keith Nicholas

    感谢您的回答,它就是“解决”。

    我不为 信号发生器和器件 公共接地提供外部电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我很高兴您能够解决问题。

    此致、
    Keith