主题中讨论的其他器件:ADS1271
您好、先生、
我使用 ADS1271evm 和 STM32F7通过 SPI 进行通信、
CLK 为27MHz,SPI 波特率为13.5MBits /秒,同步连接为高电平,Vref = 2.5V
当我将 DC (-2.5~2.5)作为模拟输入时, dout 通过 数据转换是正确的
SPI 格式和 DOUT 如下:
SPI 格式
DOUT
但是、当我将交流正弦波作为模拟输入时、DOUT 会出现一些问题
当交流正弦波幅值低于0.5V (10Hz)时,DOUT 正确,如下图所示
但是,当交流正弦波振幅高于0.5V 时,DOUT 是失真,如何 解决? 谢谢。
下面的问题图像
SPI 格式
DOUT