This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL1401:与 TPS61196搭配使用以实现 LED 电流限制、而不是 ISET 电阻器

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPL1401, DAC43401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/970500/tpl1401-using-together-with-tps61196-for-led-current-limit-instead-of-iset-resistor

器件型号:TPL1401
主题中讨论的其他器件:TPS61196DAC43401

尊敬的 TI 支持:

如线程标题所述、是否可以在灌电流配置中使用 TPL1401来控制 TPS61196的 ISET 引脚、以实现来自 µC μ A 的 LED 电流控制?

例如:

U1在哪里仿真 TPL1401、V1仿真 TPS61196的 ISET 引脚上的电压?

此致

Kirill Kornuta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    您的图像未通过。 您能否使用"插入/编辑介质"按钮(下面用红色圆圈标出)重新调整颜色。  

    但是、如果不了解您的建议、我相信您可以使用 TPL1401创建一个与 DAC43401数据表中给出的电路类似的电路来完成您的目标:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的建议、很抱歉我看不到我的附件。 我希望您能在这封邮件中看到它。

    此处为:U1模拟 TPL1401、V1模拟 TPS61196引脚10 (ISET)上的电压输出。

    然而、对于使用 TPL1401构建电流吸收器的问题未得到解决、但是如果它可与 TPS61196搭配使用、更确切地说、如果将 TPL1401配置为电流吸收器、则可连接到 TPS61196的引脚10 (ISET)、从而通过微控制器控制电流稳定。 这个问题的原因是、我对 TPS61196 ISET 电路的内部制造方式不是很清楚。 但我认为只要引脚10上只需连接一个电阻器接地、这是一个可由上面的电路控制的电流源输出吗?

    实际上、我99.9%地确定这是一种用于实现连接到 TPS61196的 LED 动态控制电流稳定的方法。

    此致

    Kirill Kornuta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    对您的问题产生误解、我深表歉意。 我已经阅读了 TPS61196数据表、没有任何东西可以让我认为只要电流在5mA 至400mA 的范围内、这将不起作用。 我是负责 TPL1401的小组的成员、因此我不是 TPS61196的专家。 我正在研究较旧的论坛帖子、我发现与您类似的问题、他们似乎不推荐该解决 方案:请单击此处链接。

    我将联系负责 TPS61196的团队以获取进一步的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    负责 TPS61196的工程师告诉我、有一个用于检测 ISET 电阻器的内部电流源、他们不认为使用 DAC (或 TPL1401)是一个很好的替代方案。

    如果您有任何疑问、我请他们在这里回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的评论。 您向我发送的有关通过数字电位器控制 TPS61196 ISET 和 FBP 的链接介绍了另一种情况、据我了解、他们希望通过 ISET 或与 PWM 调光一起即时更改电流。

    我需要在通过 EN 引脚激活 TPS61196之前设置电流限制、然后使用 PWM 调暗 LED、不会触摸 ISET。 但这对我们来说非常有用、因为我们可以针对不同的产品调整 TPS61196、这些产品需要不同的 LED 电流稳定。

    此外、由于它位于 TPL1401的数据表中、因此它适用于各种应用以控制各种器件、并且根据我的理解、它可以很好地用于控制外部电流源、例如 TPS61196的 ISET 引脚10。 如果我们查找我提供的原理图、我们可以说 MOSFET 漏源极通道、因为其属性是一个电阻器、在该配置中是一个由 TPL1401控制的可变电阻器、该电阻器又连接到24.3k 的常规电阻器。 TPS61196引脚10 (ISET)上的电流源将感测 MOSFET DS 通道和接地的24.3k 电阻产生的总电阻。 因此、我可以得出结论、99.9%的 TPS61196将不会看到常规电阻器与组合的 MOSFET +常规电阻器之间存在任何差异。

    这里的问题只会产生、因为我不确定 TPS61196的 ISET 引脚是如何内部构建的、而不知道如何使用 TPS61196构建可变电阻器。 如果负责的工程师告诉我们有"只是"一个常规电流源、那么我确信 TPS61196 ISET 可使用配置为电流源的 TPL1401进行控制。

    此致

    Kirill Kornuta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    我向负责 TPS61196的工程师发送了另一封电子邮件、但我还没有听说过。  

    我相信您是正确的、使用此解决方案、ISET 引脚将看到常规电阻+ MOSFET 电阻的值、该值不应仅与常规电阻器不同。 正如您提到的、这种情况与我之前分享的类似帖子不同、他们希望直接使用电流输出 DAC、因此我没有其他信息可以证明您的解决方案是不可行的。  

    如果我听到其他团队的更多信息、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    TPS61196通过向外部电阻器提供恒定电流来检测 ISET 电压。 TPL1401可能导致内部电流源工作异常。

    如何将多路复用器应用于开关电阻器? 如果您有任何疑问、请告诉我。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢你的答复。 我相信我对类似的问题也读了同样的答案。 多路复用器不是一个选项、最好使用常规数字电位器。

    但使用数字电位器还有其他一些困难、因此仍然存在相同的问题。 为什么您认为 TPS61196上的内部电流源工作异常? ISET 上的内部电流源和我在该线程开头布置的电路。 它们将串联设置、因此电流将共享。

    还有其他一些想法。 在我考虑配置 TPS61196 (ISET)时、我需要更改 FBP 和 IFBV 引脚上的电阻器值。 它们是如何在内部构建的、电流源作为 ISET 还是不同的?

    我可以看到 IFBV 电压在0.3至1V 之间变化。 您能否提供有关这两个引脚的更详细的说明/原理图?

    谢谢你。

    此致

    基里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    感谢您的帮助、我现在正在与 Robin 交谈。

    此致

    基里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    不用客气。 如果您需要有关 TPL1401的进一步帮助、请告诉我。 我将继续观看此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    对于电流阱、ISET 的电阻器是反馈电阻器、就像上面电路中的 R2一样。  

    然而、TPL1401的输出与 BUF 相连。 实际上、它是一个电压源。 如果您将其与 TPS61196 ISET 相连、则 ISET 电压恒定、这意味着 TPS61196电流阱反馈恒定。 因此、我认为这种解决方案是不合适的。  

    至于 FBP 和 IFBV、它们与 ISET 相似。

    我们无法为您提供更详细的电路。 由于灌电流的余量电压随流动电流而变化、IFBV 可能会有所不同。 更大的电流、更高的余量电压。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的回答。 但是、我相信现在我已经认识到了引脚是如何在 TPS61196内部构建的。

    TPL1401具有一个 FB 引脚、允许其用于电流阱应用。 使用此配置、我认为我可以控制 TPS61196的所有必需引脚。

    谢谢。 现在可以关闭此线程。

    此致

    Kirill Kornuta