主题中讨论的其他器件:TPS61196、 DAC43401
尊敬的 TI 支持:
如线程标题所述、是否可以在灌电流配置中使用 TPL1401来控制 TPS61196的 ISET 引脚、以实现来自 µC μ A 的 LED 电流控制?
例如:
U1在哪里仿真 TPL1401、V1仿真 TPS61196的 ISET 引脚上的电压?
此致
Kirill Kornuta
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 支持:
如线程标题所述、是否可以在灌电流配置中使用 TPL1401来控制 TPS61196的 ISET 引脚、以实现来自 µC μ A 的 LED 电流控制?
例如:
U1在哪里仿真 TPL1401、V1仿真 TPS61196的 ISET 引脚上的电压?
此致
Kirill Kornuta
您好 Katlynne、
感谢您的建议、很抱歉我看不到我的附件。 我希望您能在这封邮件中看到它。
此处为:U1模拟 TPL1401、V1模拟 TPS61196引脚10 (ISET)上的电压输出。
然而、对于使用 TPL1401构建电流吸收器的问题未得到解决、但是如果它可与 TPS61196搭配使用、更确切地说、如果将 TPL1401配置为电流吸收器、则可连接到 TPS61196的引脚10 (ISET)、从而通过微控制器控制电流稳定。 这个问题的原因是、我对 TPS61196 ISET 电路的内部制造方式不是很清楚。 但我认为只要引脚10上只需连接一个电阻器接地、这是一个可由上面的电路控制的电流源输出吗?
实际上、我99.9%地确定这是一种用于实现连接到 TPS61196的 LED 动态控制电流稳定的方法。
此致
Kirill Kornuta
您好 Katlynne、
感谢您的评论。 您向我发送的有关通过数字电位器控制 TPS61196 ISET 和 FBP 的链接介绍了另一种情况、据我了解、他们希望通过 ISET 或与 PWM 调光一起即时更改电流。
我需要在通过 EN 引脚激活 TPS61196之前设置电流限制、然后使用 PWM 调暗 LED、不会触摸 ISET。 但这对我们来说非常有用、因为我们可以针对不同的产品调整 TPS61196、这些产品需要不同的 LED 电流稳定。
此外、由于它位于 TPL1401的数据表中、因此它适用于各种应用以控制各种器件、并且根据我的理解、它可以很好地用于控制外部电流源、例如 TPS61196的 ISET 引脚10。 如果我们查找我提供的原理图、我们可以说 MOSFET 漏源极通道、因为其属性是一个电阻器、在该配置中是一个由 TPL1401控制的可变电阻器、该电阻器又连接到24.3k 的常规电阻器。 TPS61196引脚10 (ISET)上的电流源将感测 MOSFET DS 通道和接地的24.3k 电阻产生的总电阻。 因此、我可以得出结论、99.9%的 TPS61196将不会看到常规电阻器与组合的 MOSFET +常规电阻器之间存在任何差异。
这里的问题只会产生、因为我不确定 TPS61196的 ISET 引脚是如何内部构建的、而不知道如何使用 TPS61196构建可变电阻器。 如果负责的工程师告诉我们有"只是"一个常规电流源、那么我确信 TPS61196 ISET 可使用配置为电流源的 TPL1401进行控制。
此致
Kirill Kornuta
您好、Kirill、
我向负责 TPS61196的工程师发送了另一封电子邮件、但我还没有听说过。
我相信您是正确的、使用此解决方案、ISET 引脚将看到常规电阻+ MOSFET 电阻的值、该值不应仅与常规电阻器不同。 正如您提到的、这种情况与我之前分享的类似帖子不同、他们希望直接使用电流输出 DAC、因此我没有其他信息可以证明您的解决方案是不可行的。
如果我听到其他团队的更多信息、我会告诉您。
尊敬的 Robin:
感谢你的答复。 我相信我对类似的问题也读了同样的答案。 多路复用器不是一个选项、最好使用常规数字电位器。
但使用数字电位器还有其他一些困难、因此仍然存在相同的问题。 为什么您认为 TPS61196上的内部电流源工作异常? ISET 上的内部电流源和我在该线程开头布置的电路。 它们将串联设置、因此电流将共享。
还有其他一些想法。 在我考虑配置 TPS61196 (ISET)时、我需要更改 FBP 和 IFBV 引脚上的电阻器值。 它们是如何在内部构建的、电流源作为 ISET 还是不同的?
我可以看到 IFBV 电压在0.3至1V 之间变化。 您能否提供有关这两个引脚的更详细的说明/原理图?
谢谢你。
此致
基里尔
您好、Kirill、
对于电流阱、ISET 的电阻器是反馈电阻器、就像上面电路中的 R2一样。
然而、TPL1401的输出与 BUF 相连。 实际上、它是一个电压源。 如果您将其与 TPS61196 ISET 相连、则 ISET 电压恒定、这意味着 TPS61196电流阱反馈恒定。 因此、我认为这种解决方案是不合适的。
至于 FBP 和 IFBV、它们与 ISET 相似。
我们无法为您提供更详细的电路。 由于灌电流的余量电压随流动电流而变化、IFBV 可能会有所不同。 更大的电流、更高的余量电压。
BR、
Robin