This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:关于 PENIRQPin

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/973224/tsc2007-about-penirqpin

器件型号:TSC2007
主题中讨论的其他器件:TSC2003

大家好、

我想知道数据表的表2中列出的有关 D3-D2 (PD1-PD0)的信息。

"01"和"11"都是 A/D 转换器打开。PENIRQ 被禁用。 是这样吗?

要打开 AD 转换器、请设置 PD0=1。

要启用 PENIRQ、PD=0.I 不理解 PD1的角色。

未触摸触摸触摸屏时、应发送哪条命令使 PENIRQ 信号为高电平?

加电后、是否在初始状态下 PENIRQ =高电平?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    对于 PD0和 PD1、我认为您可以使用 TSC2003中显示的相同表。 该表如下所示。 "01"和"11"之间的区别在于基准是打开还是关闭。  

    对于 PENIRQ、输出应为高电平、触摸触摸屏时将其拉低。  

    此致、

    Aaron Estrada