Other Parts Discussed in Thread: TSC2003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2007 主题中讨论的其他器件:TSC2003
大家好、
我想知道数据表的表2中列出的有关 D3-D2 (PD1-PD0)的信息。
"01"和"11"都是 A/D 转换器打开。PENIRQ 被禁用。 是这样吗?
要打开 AD 转换器、请设置 PD0=1。
要启用 PENIRQ、PD=0.I 不理解 PD1的角色。
未触摸触摸触摸屏时、应发送哪条命令使 PENIRQ 信号为高电平?
加电后、是否在初始状态下 PENIRQ =高电平?
此致、
Kenji