请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1120 您好!
应用是使用 ADS1120通过130欧姆电阻器测量4-22mA 信号。 该应用是采用4.096V 外部基准的单端应用。
下面显示的数据表表13指示了差分输入的输出代码。 我想确认对于单端应用、输出代码范围是多少? 8000h 至7FFFh (如下所示)还是0至 FFFFh? 我假设在 FS (4.096V)时、输出代码为65535 (2^16)? 谢谢。
此致、
陈苔丝