This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:单端应用的输出代码

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/972722/ads1120-output-code-for-single-end-application

器件型号:ADS1120

您好!

应用是使用 ADS1120通过130欧姆电阻器测量4-22mA 信号。  该应用是采用4.096V 外部基准的单端应用。  

下面显示的数据表表13指示了差分输入的输出代码。 我想确认对于单端应用、输出代码范围是多少? 8000h 至7FFFh (如下所示)还是0至 FFFFh? 我假设在 FS (4.096V)时、输出代码为65535 (2^16)? 谢谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    实际上、ADS1120始终以 AINP 相对于 AINN 的差分方式进行测量。  如果 AINN 连接到低电平或在多路复用器设置中连接到 AVSS、则意味着只能测量正范围。  因此、使用单端测量、您可以测量0至+FS、其中代码范围为0至0x7FFF (2^15)。

    此致、

    Bob B