This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:数据转换器论坛

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971401/lm98620-data-converters-forum

器件型号:LM98620

您好!
有关 LM98620问题、请提供帮助。
我的系统使用"CIS "Vref:1V"和"正极性类型"。

1) 1)请告诉我在使用正极性类型 CIS 时建议的寄存器值。
选择* ADR0x03位7 = 1 (正极性(仅限采样保持模式))。 我想知道其他寄存器值。

2) 2)请告诉我与正极性类型相关的 SH 模式图、如"6.10用户基于输入的时序"。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注我们的器件。 请在1/19/20之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM98620。 我认为您的 CIS 是直流耦合。 SH3可以是一个很好的尝试。 然后在 VCLPEXT 引脚外部提供 Vref。

    请参阅随附的 SH3模式寄存器映射示例。

    此致

    Shinya

    e2e.ti.com/.../5584.LM98620_5F00_register_5F00_example_5F00_Dec2020.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    没错,我选择了直流耦合模式。 CIS 的运行电压为1V。
    到目前为止、1V 是 VCLP_EXT 的输入、但我不知道解决方案 RGB 电平几乎为黑色、无论 LED 打开与否。

    1)请告诉我在直接直流耦合模式下使用 CIS 时的 Vos 引脚和 VCLP_EXT 引脚输入原理图建议?

    2)在 SHD 下、AFE 指的是什么基准电压? 我是否需要使用 CLPIN 引脚对基准电压进行线路钳位? 如有必要、请告诉我如何操作。


    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供系统信息。 我知道您正在寻找直流耦合解决方案。

    我需要更正上一个帖子中的一个问题。 LM98620无法为直流耦合解决方案获取外部基准电压。 因此、您无需为 VCLP_EXT 引脚提供基准电压(1V)。

    请选择 SH 模式、如 SH3。 然后设置0x03位7 = 1以实现正极性。 在此模式下、LM98620内部1.05V 用作 AFE 的基准。 不需要 CLPIN。

    此致

    Shinya