Other Parts Discussed in Thread: LM98620
您好!
有关 LM98620问题、请提供帮助。
我的系统使用"CIS "Vref:1V"和"正极性类型"。
1) 1)请告诉我在使用正极性类型 CIS 时建议的寄存器值。
选择* ADR0x03位7 = 1 (正极性(仅限采样保持模式))。 我想知道其他寄存器值。
2) 2)请告诉我与正极性类型相关的 SH 模式图、如"6.10用户基于输入的时序"。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您关注 LM98620。 我认为您的 CIS 是直流耦合。 SH3可以是一个很好的尝试。 然后在 VCLPEXT 引脚外部提供 Vref。
请参阅随附的 SH3模式寄存器映射示例。
此致
Shinya
e2e.ti.com/.../5584.LM98620_5F00_register_5F00_example_5F00_Dec2020.pdf
您好!
感谢你的答复。
没错,我选择了直流耦合模式。 CIS 的运行电压为1V。
到目前为止、1V 是 VCLP_EXT 的输入、但我不知道解决方案 RGB 电平几乎为黑色、无论 LED 打开与否。
1)请告诉我在直接直流耦合模式下使用 CIS 时的 Vos 引脚和 VCLP_EXT 引脚输入原理图建议?
2)在 SHD 下、AFE 指的是什么基准电压? 我是否需要使用 CLPIN 引脚对基准电压进行线路钳位? 如有必要、请告诉我如何操作。
谢谢。
您好!
感谢您提供系统信息。 我知道您正在寻找直流耦合解决方案。
我需要更正上一个帖子中的一个问题。 LM98620无法为直流耦合解决方案获取外部基准电压。 因此、您无需为 VCLP_EXT 引脚提供基准电压(1V)。
请选择 SH 模式、如 SH3。 然后设置0x03位7 = 1以实现正极性。 在此模式下、LM98620内部1.05V 用作 AFE 的基准。 不需要 CLPIN。
此致
Shinya