This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:从 ADS1298到 MSP430G2553的 ADC 数据

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ADS1298, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971774/ads1298-adc-data-from-ads1298-through-msp430g2553

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553ENERGIA

团队好、我们正在寻求有关此问题的帮助。

我们正在研究一些需要 大约0.0001mV 的高分辨率的项目。 我们使用了 ADS1298 ECGFE Rev B 板 将其与 MSP430G2553相连。

我们遇到了一些问题

1) 我们通过 两个10k 多转位器为 ADC 提供通道2的差分输入、并使用 IDE Energia 在串行监视器上打印数据。 但问题是、当我将差分 输入零为时、ADC 的原始值不会变为零、ADC 的原始值会变为负值。  
2) 当我们在 Microsoft Excel 上绘制数据时、数据也会产生太大的噪声、我通过应用具有低截止频率的输入 RC 低通滤波器来清除这些噪声。
并排我将使用公式将原始 ADC 数据转换为毫伏、
LSB =(2 x VREF)/增益/(2^24 - 1)  
毫伏= LSB *(原始 ADC 数据)
3) 现在、当差分电压小于毫伏时、板载电压差和串行监视器上的数据匹配、但随着差值的增加、板载实际电压与串行监视器上的电压不匹配。
非常感谢您的支持。
此致、
-Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您发帖。 请参阅下面我的内联注释。

    1) 我们通过 两个10k 多转位器为 ADC 提供通道2的差分输入、并使用 IDE Energia 在串行监视器上打印数据。 但问题是、当我将差分 输入零为时、ADC 的原始值不会变为零、ADC 的原始值会变为负值。  
    >>当您将输入短接至 ADC (差分输入零)时、您将在 ADC 的输出上看到偏移电压。 ADS1298电气特性表(第13页)显示了+/-500uV 的典型偏移误差。  
     
    2) 当我们在 Microsoft Excel 上绘制数据时、数据也会产生太大的噪声、我通过应用具有低截止频率的输入 RC 低通滤波器来清除这些噪声。
    并排我将使用公式将原始 ADC 数据转换为毫伏、
    LSB =(2 x VREF)/增益/(2^24 - 1)  
    毫伏= LSB *(原始 ADC 数据)
    >>表4中的表1汇总了具有不同 PGA 增益、输出数据速率、ADC 模式(HR/LP)、模拟电源和基准电压的 ADS1298的噪声性能。 您可以将它们用作系统中预期内容的参考。
     
    可能需要一些外部增益级和滤波来实现设计中所需的0.1uV (0.0001mV)分辨率。 如果没有增益级和滤波、您的设计将受到 ADS1298噪声性能的限制。
     
    3) 现在、当差分电压小于毫伏时、板载电压差和串行监视器上的数据匹配、但随着差值的增加、板载实际电压与串行监视器上的电压不匹配。
    >>您将看到满量程输入的一些增益误差(典型值 GE =+/-0.2%、不包括电压基准误差)。 您能否提供一些结果?  
     
     
    谢谢。
    -TC