请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 主题中讨论的其他器件:MSP430G2553、 ENERGIA
团队好、我们正在寻求有关此问题的帮助。
我们正在研究一些需要 大约0.0001mV 的高分辨率的项目。 我们使用了 ADS1298 ECGFE Rev B 板 将其与 MSP430G2553相连。
我们遇到了一些问题
1) 我们通过 两个10k 多转位器为 ADC 提供通道2的差分输入、并使用 IDE Energia 在串行监视器上打印数据。 但问题是、当我将差分 输入零为时、ADC 的原始值不会变为零、ADC 的原始值会变为负值。
2) 当我们在 Microsoft Excel 上绘制数据时、数据也会产生太大的噪声、我通过应用具有低截止频率的输入 RC 低通滤波器来清除这些噪声。
并排我将使用公式将原始 ADC 数据转换为毫伏、
LSB =(2 x VREF)/增益/(2^24 - 1)
毫伏= LSB *(原始 ADC 数据)
3) 现在、当差分电压小于毫伏时、板载电压差和串行监视器上的数据匹配、但随着差值的增加、板载实际电压与串行监视器上的电压不匹配。
非常感谢您的支持。
此致、
-Mark