This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688+ADS8684菊花链

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971698/ads8688-ads8688-ads8684-daisy-chain

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件: ADS8684

大家好、

如图73中所示、如果 ADS8688与 ADS8684采用菊花链连接、例如 ADC1为 ADS8688、ADC2为 ADS8684、则系统能否在手动通道 n 模式(手动通道0至手动通道7)下工作?  我认为无法正常工作、因为  手动通道4至 手动通道7对 ADS8684无效。 对吧?

我还有另一个问题。 Aux_in 的功能是什么? 我之所以这样问、是因为我发现客户在其应用中没有使用该引脚。 在开发此芯片时、我想知道有关此引脚的设计注意事项。  

BR、

Naizeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    当 ADS8684用于菊花链中的最后一个 ADC 时、它将起作用、并且可以忽略最后一个 ADC 通道4-7上的最后一个16位数据、请参阅以下时序。

    2. AUX 通道可用于不同用途,例如:

    •   测量电源。
    •   低压信号0-5V。
    •   具有信号调节功能的高电压信号。

    请注意、该通道上没有包括 PGA 和 ADC 驱动器在内的内部 AFE、根据信号的特性、可能需要使用前端放大器进行驱动。

    此致、

    戴尔