请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8688 主题中讨论的其他器件: ADS8684
大家好、
如图73中所示、如果 ADS8688与 ADS8684采用菊花链连接、例如 ADC1为 ADS8688、ADC2为 ADS8684、则系统能否在手动通道 n 模式(手动通道0至手动通道7)下工作? 我认为无法正常工作、因为 手动通道4至 手动通道7对 ADS8684无效。 对吧?
我还有另一个问题。 Aux_in 的功能是什么? 我之所以这样问、是因为我发现客户在其应用中没有使用该引脚。 在开发此芯片时、我想知道有关此引脚的设计注意事项。
BR、
Naizeng