Other Parts Discussed in Thread: DAC80502, DAC80501
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC80502 主题中讨论的其他器件: DAC80501
您好!
我正在尝试通过 I2C 从 DAC80502读取器件 ID。
根据数据表(DAC80502)、DAC80502的器件 ID 为"0215h"。
但我读取了器件 ID "0295h"。
为什么器件 ID 的位7为"1"?
与 DAC80501一样、Bit7是否受 RSTSEL 的影响?
非常感谢、
TK