This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:数据表 DAC80502中的器件 ID

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971430/dac80502-device-id-in-data-sheet-dac80502

器件型号:DAC80502
主题中讨论的其他器件: DAC80501

您好!

我正在尝试通过 I2C 从 DAC80502读取器件 ID。

根据数据表(DAC80502)、DAC80502的器件 ID 为"0215h"。

但我读取了器件 ID "0295h"。  

为什么器件 ID 的位7为"1"?

与 DAC80501一样、Bit7是否受 RSTSEL 的影响?

非常感谢、

TK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为数据表中有一些拼写错误。 DAC80502M 的器件 ID 为0x0295h。

    对于 DAC80501Z、它将为0x0215。

    它主要取决于第7位是复位到中标度还是零标度。

    DAC80501Z --- > 0x0115

    DAC80501M --- > 0x0195

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    此问题已得到解决。

    此致、

    TK