This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:有关使用 AFE4300 (修改电压/电流)的问题

Guru**** 2530820 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971092/afe4300evm-pdk-questions-for-using-afe4300-modifying-voltage-current

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

大家好、TI 团队、幸会。

我对 AFE4300有一些问题。 目前、我们可以对注入电流使用3Vp-p。(最大250uA)我想修改电压和电流以测试不良负载条件。

1.是否有任何方法可以提高电压/电流? (使用外部电路)

2.如果可能(1)、我们是否可以通过 AFE4300电压感应电极获得阻抗值?

+在这里很难询问细节。 您能告诉我联系人吗?(电子邮件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gyeongub、

    请通过  biosensing_afe-support@list.ti.com 联系我们、并参考此 E2E 帖子。