请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4300EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:AFE4300
大家好、TI 团队、幸会。
我对 AFE4300有一些问题。 目前、我们可以对注入电流使用3Vp-p。(最大250uA)我想修改电压和电流以测试不良负载条件。
1.是否有任何方法可以提高电压/电流? (使用外部电路)
2.如果可能(1)、我们是否可以通过 AFE4300电压感应电极获得阻抗值?
+在这里很难询问细节。 您能告诉我联系人吗?(电子邮件)