This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:变阻器模式使用问题

Guru**** 2550020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968679/tpl0501-100-rheostat-mode-use-issue

器件型号:TPL0501-100

您好、先生、

当前的原理图是 HA/LA/WA 3引脚均为悬空状态、但当 I 命令0x03时、测量 HA 和 WA 引脚之间的阻抗始终为99k Ω。 问题是什么? 不同的命令0x60也会得到99k 欧姆。

命令为0x30和0x60、应为81.25k 欧姆和62.5k 欧姆。 对吧?

以下命令是否存在问题? 我想向你学习并提出建议,谢谢。

0x30:

0x60:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将首先测量上电时 HA 和 WA 之间的阻抗。

    我们应该得到50K。 您能做同样的事情并回复吗?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 电阻模式下、上电时大约为50K。

    在 分压器模式下、当 Vcc 和 H 均为3.3V 且 L 为 GND 时、它大约为1.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这表示器件在上电时按预期工作。

    您能否在发送0x64数据时探测 SPI 帧并向我发送波形?

    我需要使用示波器快照来查看您的模式中是否存在任何违反时序的情况。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 t_CS1保持为15ns (min)、请参阅数据表。

    当您将 CS 信号置为高电平时、DPOT 将在任何写入操作中被禁用。 如果帧有效、则之前的写入将立即更新。

    您可以使 SCLK 空闲状态始终为高电平。

    在第八个 SCLK 之后、您可以在 CS 变为高电平后保持 SCLK 为高电平、这样我们就可以确保 SPI 帧有效。

    确认 t_CSS 后、将为事务启用 DPOT。 您能否通过将 SCLK 的空闲状态始终保持为高电平来遵循下图。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     参考文档是表单 wiki。

    您可以看到它。 如果您想使用默认为高电平的 mode3。

    波形包括8个上升沿。 但它包含全7个时钟。

    该芯片是否不遵循标准波形? 它是否需要特殊 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件使用标准 SPI 协议进行通信。

    需要8个 SCLK 才能将 DPOT 值发送到器件。  

    此致、

    AK