This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:不带 RLD 的 ADS1293 9引线 LOD 应用

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968366/ads1293-ads1293-9-lead-lod-application-without-rld

器件型号:ADS1293

尊敬的 TI 团队:

我们的新项目使用两个串联的 ADS1293来实现无 RLD 电极的9导联 ECG 应用、并发现以下问题:

如果第一个 ADS1293 AFE 设置 LOD_CN (0x06):0x14,第二 个 ADS1293 AFE 设置 LOD_CN (0x06):0x14

9导联 LOD 功能是可行的,但 V 导联有噪声,如下所示:

  

如果第一个 ADS1293 AFE 设置 LOD_CN (0x06):0x14,第二 个 ADS1293 AFE 设置 LOD_CN (0x06):0x00

9引线 LOD 功能是可行的,V 引线没有噪声 ,如下所示:

为什么两个 ADS1293 AFE LOD_CN 需要设置不同的导联脱落模式?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Ken、

    感谢您的发帖! 很抱歉耽误你的时间。  

    这是否发生在所有系统上、还是仅发生在某些系统上? 我们将对此进行更详细的研究、并返回给您。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    它适用于所有系统,我们的应用程序如下所示:

    ADS1293 AFE_1:         ADS1293 AFE_2:      

    CH1:导联 I              CH1:V-lead_2 (V4)

    CH2:导联 II             CH2:V-lead_3 (V6)

    CH3:V-lead_1 (V1)        CH3:不使用

      ADS1293 AFE_1需要设置交流导联脱落模式, ADS1293 AFE_2是直流导联脱落模式,可以解决 V 导联通道噪声问题。

    我们想知道为什么不同的导联脱落模式可以降低 V 导联通道噪声。