This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:使用导联脱落检测时、ADS1299输出端的峰峰值电压为9V

Guru**** 2583825 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969307/ads1299eegfe-pdk-9v-peak-to-peak-at-output-of-ads1299-when-using-lead-off-detection

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

您好!

ADS1299的 I 测试功能导联脱落检测。 我按如下方式配置开发套件:

导联脱落电流6uA
31.25Hz 下的交流导联脱落检测
增益= 1
LOFFP1、LOFFN1。

当我将 P&N 通道短接在一起时、我可以看到 ADS 输出端的峰值为120mV

但当我断开 P&N 频道时。 我看到输出电压在+4.5V 和-4.5V 之间摆动。 怎么会发生这种情况? 我认为输出电压应在 VDD 和 VSS 之间摆动。 我的电源电压为+2v5至-2v5。

期待您的回答。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khanh、

    欢迎来到 E2E 论坛!

    您的附件图像似乎没有正确显示。 您可以重新上传图片以供我们参考吗?

    谢谢。

    -TC  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    感谢您的回复、

    我想再次发送测量图片。

    这是当我将 P&N 通道短接在一起时的输出电压:

    这是我断开 P&N 通道时的输出电压:

    我的配置是

    正如我所知、输入电压范围可以是-VREF/增益到+ VREF/增益。 但输出电压呢?

    在这种情况下、当我断开 P 和 N 通道时、IC 中的电流环路如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khanh、

    感谢您发布测量图以供参考。

    我们将在本周再次与您进行讨论。  

    谢谢。

    -TC