请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1299
您好!
ADS1299的 I 测试功能导联脱落检测。 我按如下方式配置开发套件:
导联脱落电流6uA
31.25Hz 下的交流导联脱落检测
增益= 1
LOFFP1、LOFFN1。
当我将 P&N 通道短接在一起时、我可以看到 ADS 输出端的峰值为120mV
但当我断开 P&N 频道时。 我看到输出电压在+4.5V 和-4.5V 之间摆动。 怎么会发生这种情况? 我认为输出电压应在 VDD 和 VSS 之间摆动。 我的电源电压为+2v5至-2v5。
期待您的回答。
谢谢