Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32, AFE5809, AFE58JD32EVM, AFE5832, TX7332, TX7316
主题中讨论的其他器件: AFE5809、 AFE5832、 TX7332、 TX7316
您好!
我计划将 AFE58JD32用于 我的96通道2D 多波束成像声纳项目。 工作频率为700kHz (带宽为100kHz)。 我有以下问题:
- 此器件是否适用于此应用? 或其他任何适合的 AFE、每个芯片具有更多的通道?
- 是否有适用于多波束 成像声纳的参考设计? 我看过 TI 基于 AFE5809的声纳参考设计。 除此之外、还有其他参考设计可用吗?
- TI 提供哪些适合与 AFE58JD32EVM 配合使用的数据采集卡?
- AFE58JD32EVM 需要做哪些更改才能支持700kHz?
- 能否 通过 FMC 连接器将 AFE58JD32EVM 连接到 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU102评估套件? 如果是、我能否连接三个 AFE58JD32EVM (因此总共32x3 = 96个通道)?
谢谢、此致
Nidhal