This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD32:用于96通道2D 多波束成像声纳的集成 AFE

Guru**** 2794605 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32, AFE5809, AFE58JD32EVM, AFE5832, TX7332, TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/968304/afe58jd32-integrated-afe-for-96-channel-2d-multibeam-imaging-sonar

器件型号:AFE58JD32
主题中讨论的其他器件: AFE5809AFE5832TX7332TX7316

您好!

我计划将 AFE58JD32用于 我的96通道2D 多波束成像声纳项目。 工作频率为700kHz (带宽为100kHz)。 我有以下问题:

  1. 此器件是否适用于此应用? 或其他任何适合的 AFE、每个芯片具有更多的通道?
  2.  是否有适用于多波束 成像声纳的参考设计? 我看过 TI 基于 AFE5809的声纳参考设计。 除此之外、还有其他参考设计可用吗?
  3. TI 提供哪些适合与 AFE58JD32EVM 配合使用的数据采集卡?
  4.  AFE58JD32EVM 需要做哪些更改才能支持700kHz?
  5. 能否 通过 FMC 连接器将 AFE58JD32EVM 连接到 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU102评估套件? 如果是、我能否连接三个 AFE58JD32EVM (因此总共32x3 = 96个通道)?

谢谢、此致

Nidhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhal、  

    感谢您入住 AFE 器件! AFE58JD32是一款 NDA 器件。 因此、您需要联系 mysecuresoftware_medical@list.ti.com 以获取 NDA 应用。  

    是的、AFE58JD32适用于声纳应用。 这是通道数最高的器件。 现在、

    我们没有多波束声纳器件。 我认为模拟电路侧应该大致相同。 主要区别在于信号处理方面、这可以在 FPGA 或处理器中完成。  

    用于 LVDS 的 TSW1400和用于 JESD204B 的 TSW14J50的官方采集卡。  

    AFE58JD32EVM 将支持700kHz 运行。 如果需要、您可能需要降低 ADC 的采样率。  

    我们在将 EVM 连接到 Xilinx 平台方面没有经验。 您将需要验证两个电路板的硬件设计和固件设计。

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    对于成像声纳应用@700kHz 的 AFE58JD32之前、建议使用哪些信号调节级?

    我计划 通过收发器线路(GTH 16.3Gb/s 收发器)将 AFE58JD32与 Xilinx FPGA 连接。 计划在8X 模式下运行 JESD204B。 因此、每个器件有4个收发器(4x8 = 32)。  AFE58JD32在8x 模式下、JESD204B 的每通道最大数据速率是多少?

    TI 推荐用于驱动发射传感器(功率放大器/脉冲发生器)的任何器件? 频率:700kHz。 波形:FM 线性调频脉冲(100kHz BW),CW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE5832本身就足以满足增益和声纳设置的要求。  对于声纳应用、无需使用 JESD204B。 LVDS 通常绰绰有余且具有成本效益。   

    对于 TX、您可以查看 TX7316和 TX7332、但它们不适用于线性调频脉冲应用。   

    请首先继续进行 NDA、因为器件受 NDA 限制。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我已经提到的、有96个通道(192个引脚)。 FPGA 中的 I/O 引脚短缺。 因此、我决定使用 FPGA 的收发器端。 如果每个 JESD 通道可支持8个通道、则每个 AFEJD32仅支持4个通道、而不是32个 LVDS 通道。 对于96个通道-三个 AFE58JD32 -总共12个收发器通道。 这将降低电路板的复杂性和尺寸、并有助于减小整体产品尺寸。   

     AFE58JD32在8x 模式下、JESD204B 的每通道最大数据速率是多少

    我已经在门户网站上申请  了 AFE58JD32的定价和其他资源。 AFE5832是否需要 NDA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解通道数。 因此、我们需要制定 NDA 以进行更详细的讨论。 有些功能仅存在于适用于声纳的 JD32中。  

    正如您所说,信号频率为700kHz 至800kHz。 因此、每个通道的 ADC 采样率应约为5MHz。  AFE58JD32具有高级功能、可在采样率不高时将所有数据压缩到更少的 LVDS 通道。 这样、每个 AFE 可能只需要2~4 LVDS 对。 而这些功能需要 NDA。  

    请将 NDA 请求发送到我提供的受托者的电子邮件列表。 然后我们从那里开始。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了 NDA。 我有 AFE58JD32的完整数据表和相关资源。 现在我已经签订了 NDA,请解释 JD32中仅存在的适用于声纳的功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhal、  

    由于数据表是 NDA、我们通过电子邮件将讨论移到了一起。  

    我们可以结束 e2e 讨论。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我还没有收到任何邮件。 我们应如何进行?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhal、  

    只需重新发送电子邮件。 希望它能为您提供帮助。  

    谢谢!

    小春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!

    谢谢

    Nidhal