This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:SPI 波形问题

Guru**** 2530490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969867/ads131a04-spi-waveform-question

器件型号:ADS131A04

全部:

数据表显示了典型波形、如所示

但是、它是否真的被一帧偏移?

 

             

而且、这不需要一个额外的输出吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、它是否真的被一帧偏移?

                      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在尝试插入数据表中的快照-未成功...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    感谢您的发帖

    我不确定图片为什么不能正确发布。 您是否在上传至帖子之前先保存图像? PNG 或 JPEG 均可正常工作。

    请尝试编辑您的原始帖子并重新上传图像。 如果不起作用、您可以将它们压缩在一起、然后向我发送一条私人消息、其中图像按外观顺序编号。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部:

    数据表显示了典型波形、如所示

    但是、它是否真的被一帧偏移?

    而且、这不需要一个额外的输出帧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    否、数据表是正确的。 状态字始终是帧中 DOUT 上输出的第一个字。 STATUS 的内容响应前一帧中的命令字。

    此致