This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1602:当输入发生变化时、输出赢得#39;t 变化

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS1602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989654/ads1602-output-won-t-change-when-input-change

器件型号:ADS1602
主题中讨论的其他器件:THS4551

您好!

我们发现、无论我们如何更改模拟输入、数字输出始终保持在24576。

我们将/REFEN 设置为低电平以使用内部基准、但我们发现基准电压值不在正确的范围内。

VREFP= 1.223V、VREFN=1.216V、VMID= 1.339V (当电源就绪时)和 THS4551生成的输入缓冲器。

当输入悬空时、所有这些电阻器变为0V、并且仍然与所有电源轨一起工作。

您能否帮助确定哪些因素可能会导致基准电压发生变化?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    您能否提供 ADC 和所有电容器以及输入放大器的原理图?

    您是否已确认所有电源的电压电平是否正确?

    4.75电压<AVDD<5.25V

    2.7V <DVDD<3.3V

    2.7V <IOVDD<5.25V

    该设计是否包含数据表图43中所示的电容器?

    Rbias 的正确值是否连接到引脚8 (2.5MSPS 为37kOhm)?

    /PD 引脚17是否上拉至 IOVDD 电压电平?

    为确保正常运行、在电源电压斜升至最终值后、必须将/SYNC 引脚置为有效、如图1所示。

    加电后和初始化/SYNC 脉冲之前 CLK 引脚40上是否存在 CLK 信号?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith  

    协助 Cindy 补充信息

    您能否提供 ADC 和所有电容器以及输入放大器的原理图?  

    => 请帮助查看随附的电路 designe2e.ti.com/.../Delta-Sigma_5F00_ADC3.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith   

    继续问题、提供 ADS1602测试报告、请帮助确认!  

    谢谢你。

    此致、

    Samson

    e2e.ti.com/.../0317.ADS1602-TEST-REPORT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samson、您好!

    连接到引脚8的 Rbias 电阻器必须连接到模拟接地(AGND)。  您似乎有一个原理图错误并连接到 A+5V_2。

    请更正并查看器件是否开始正常工作。

    此外、您可以在较低时钟频率下将 Rbias 调整为较高的值、但这也会影响内部基准的精度。  使用内部基准时、建议仅使用 Rbias = 37kOhm。

    此外、连接到 VREFP、VMID 和 VREFN 引脚的输出电容将影响内部基准缓冲器的稳定性。  我们使用数据表中的建议值验证了性能。  我建议拆下3个额外的22uF 电容器 C338、C339和 C340。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith

    感谢您在确认方面的帮助。 我按照您的建议来处理它、但发现基准电压电平不正确。 测试结果如下:

    VREFP=3.26V、VREFN=1.81V、VMID=2.47V

    我是否可以询问内部基准电压电平是否错误、这是不将 RBias 设计为37K 导致的?

    在当前测试情况下、当输入模拟电压 VP-VN 范围大于3.2V 时、将获得错误的结果。 我认为它与内部基准电压有关。 你怎么看?

    谢谢你。

    此致、

    Samson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samson、您好!

    根据您的测量值、满量程输入范围将为+/-(VREFP-VREFN)=+/-(3.26-1.81) V=+/-1.45V。  任何大于+1.45V 或小于-1.45V 的输入电压(Vp-Vn)都会导致满量程读数。

    请将 Rbias 更改为37kOhm、并测量基准电压 VREFP (4V)、VREFN (1V)和 VMID (2.5V)。  是的、我认为您需要将 Rbias 更改为37kOhm 以获得适当的基准电压电平。

    在基准电压正确之前、您将无法获得正确的转换结果。

    此致、
    Keith