你好。 我对 ads1294ic 有疑问。
我想知道 RLDREF (引脚60)和 VCAP1、2、3、4的用途。
对于 RLD、我知道额外的 ECG 信号输入和输出反馈用于 CMRR 消除、但我想知道这里是如何使用 RLDREF 的。
AVDD1 (引脚54)和 AVSS1 (引脚53)具有不同的命名方式、因此我想问 AVDD 和 AVSS 之间是否有任何区别。
3.您正在尝试配置 ECG 输入引脚的保护电路,但数据表和 EVM 的电路配置不同。
请检查应配置哪个电路。 (如果您需要遵循数据表、请同时推荐二极管或产品的类型。)
4.我知道即使有多个通道进入、IC 也会认为这是一个人的 ECG 信息、但我想问、是否可以将 CH1和 CH2判断为其他人。


谢谢你。