This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:我想询问与 ads1294ic 相关的功能和配置。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989523/ads1294-i-would-like-to-inquire-about-functions-and-configuration-related-to-ads1294ic

器件型号:ADS1294

你好。 我对 ads1294ic 有疑问。

我想知道 RLDREF (引脚60)和 VCAP1、2、3、4的用途。
对于 RLD、我知道额外的 ECG 信号输入和输出反馈用于 CMRR 消除、但我想知道这里是如何使用 RLDREF 的。

AVDD1 (引脚54)和 AVSS1 (引脚53)具有不同的命名方式、因此我想问 AVDD 和 AVSS 之间是否有任何区别。

3.您正在尝试配置 ECG 输入引脚的保护电路,但数据表和 EVM 的电路配置不同。
请检查应配置哪个电路。 (如果您需要遵循数据表、请同时推荐二极管或产品的类型。)

4.我知道即使有多个通道进入、IC 也会认为这是一个人的 ECG 信息、但我想问、是否可以将 CH1和 CH2判断为其他人。

 

谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 E2E 论坛。 感谢您的发帖。

    VCAPx 是内部模拟电路的旁路电容器引脚。 RLD 的基准电压可由器件在内部生成([AVDD+AVSS/]2)、也可通过 RLDREF 引脚在外部提供。

    AVDD1和 AVSS1为电荷泵模块供电、并具有 fCLK 频率下的瞬态。 建议在 AVDD1和 AVSS1与 AVDD 和 AVSS 之间使用星型连接。 有关更多信息、请参阅数据表中的电源建议。

    图24显示了器件 ESD 保护、而不是 ECG 患者保护。 对患者保护的要求因应用而异。 您将需要为您的应用设计输入保护电路。

    该器件主要用于多导联 ECG 应用。 我不熟悉如何满足您的设计要求。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 此外、还有问题需要回答2、3和4。

    2.我不明白 AVDD1、AVSS1、AVDD、AVSS 应连接到星型连接。 您能告诉我具体的方法吗?

    3.我知道  ECG 信号输入需要添加一个噪声抑制滤波器。 在图24 (数据表)和图7 (SBAA188 EVK 电路)中、RC 滤波器具有不同的值、我应该使用哪个值?
    我是否可以在图24中为二极管使用避雷器或 TVS?

    4. 我目前尝试用一个 IC 测量两个 ECG。 我想知道在使用 CH1和 CH2时是否可以测量每个人。(人员1-CH1、人员2-CH2)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong-Yeong:

    请查看我的以下评论以了解您的问题。  

    请参阅数据表中的图109、了解该器件的布局示例。

    请参阅下面的螺纹、了解每个输入电极所需的 RC 滤波。

    e2e.ti.com/.../ads1298-rc-filtering-question

    如前所述、图24显示了器件的内部 ESD 保护电路。 这些内部电压保护二极管用于保护器件免受大输入电压或 EOS 事件的影响。 外部保护对于患者保护仍然是必要的。 有关保护电路的一些有用讨论、请参阅以下链接。

    e2e.ti.com/.../882080

    这是一个有趣的 ECG 应用。 我们尚未看到此类配置中使用的器件。 这很可能是交流耦合输入单导联 ECG、因为 RLD 通常会偏置患者。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我有答案4和一个单独的问题。
    我知道 CH1和 CH2不能被其他人使用、但我想知道如果未使用 RLD、正常 ADCIC 和 ADS1294之间的区别是什么。 我想问我是否可以将通道的其余部分用作常规 ADC。
    此外、我想知道 ECG 和基准输入的每条线路是否需要50欧姆的阻抗匹配或差动匹配、例如90欧姆或100欧姆。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong-Yeong:

    1. 如果需要、您可以将通道的其余部分用作应用的常规 ADC。 但是、ADS1294是一款同步采样 ADC、因此您将无法独立设置每个通道的输出数据速率。  
    1. 无需50欧姆阻抗匹配。 在 ECG 应用中、电极接口(典型的 Ag/AgCl 湿电极)通常使用一个与47nF 电容器并联的51kΩ Ω 电阻器建模。 必须将电极的接触阻抗和电极之间的不匹配保持在最低水平、以获得最佳的 ECG 信号。

    谢谢

    -TC