This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5674:预期输出频率是多少

Guru**** 2820995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/982233/dac5674-what-is-the-expected-output-frequency

器件型号:DAC5674

你(们)好,先生

我们使用的是 DAC 5674、它与 Virtex 5 FPGA 相连。

我们有一个用于生成样本的 IP DDS 编译器。

 我们为 DAC 和 FPGA 提供了50MHz 的外部时钟。

给出的样本的输出频率为5MHz。 每次正弦波重建10个样本。

现在、DAC 5674的输出、我们可以预期的频率。

在时钟生成电路的方框图中、有相位频率检测、您能说这一点吗?

我们在这里给出了 PLL VDD 处于低电平

x4为高电平。

请建议我们解决此问题。

谢谢

Roja V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    感谢您的查询。  我们将调查您的问题、并在接下来的两天内作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要您对 DAC 板的建议。

    请告诉我们。

    建议我们解决我们的问题。

    谢谢

    Roja V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    相位频率检测(PFD)说明可在数据表的第19页找到。  下面是解释该功能的段落。

    PFD 仅用于内部时钟模式、而您的应用则用于外部模式。  时钟模式如下面的表4所示

    假设 PLLLOCK 是外部时钟频率除以4。  由于您的外部时钟为50MHz、因此数据和 PLLLOCK 均为12.5MHz。   

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    PLL 锁定将进入 FPGA、PLL 锁定的用途是什么。

    设置和保持时间的基础

    Thnaks

    Roja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roja、

    我将关闭此线程、因为现在有两个线程用于同一个问题。  我将继续另一个线程。

    Geoff