This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53608:上拉电流

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989068/dac53608-pull-up-current

器件型号:DAC53608

大家好、我想确认是否有关于 DAC53608清除引脚的最小允许上拉电流的任何信息?

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    CLR 引脚上的4.7K 至10K 上拉电阻值应正常。 请注意、任何允许引脚的最大电流均为10mA

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、感谢您支持该帖子。

    我们是否可以知道适用于上拉推定的公式或方法?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以计算以下公式来计算 CLR 引脚的上拉值。

    R 上拉=(V SUPPLY–VH (min))/灌电流

    在这里、灌电流可以是500uA 到10mA (最大值)之间的任意值。 10mA 是最大值、因为流入任何数字引脚的电流不能超过数据表中的该值。

    例如、VSUPPLY 为5V 且 ISINK = 1mA、Rpull-up =(5-2.4)/1mA = 2.6K

    数据表中的 VIH (最小值)为2.4V。

    此致、

    AK