请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC53608 大家好、我想确认是否有关于 DAC53608清除引脚的最小允许上拉电流的任何信息?
提前感谢您。
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以计算以下公式来计算 CLR 引脚的上拉值。
R 上拉=(V SUPPLY–VH (min))/灌电流
在这里、灌电流可以是500uA 到10mA (最大值)之间的任意值。 10mA 是最大值、因为流入任何数字引脚的电流不能超过数据表中的该值。
例如、VSUPPLY 为5V 且 ISINK = 1mA、Rpull-up =(5-2.4)/1mA = 2.6K
数据表中的 VIH (最小值)为2.4V。
此致、
AK