Other Parts Discussed in Thread: DAC81404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC81404 大家好、
我们的客户目前正在考虑将 DAC81404作为 新产品的候选产品。 他查看了数据表和一些应用、其中显示它主要是采用感应线路的高电流远程电源控制器。 但是、他的应用与提供的参考不同、如果没有使用感应线路、他想知道如何处理。 应如何处理感应线? 在他的应用中、DAC 输出将为负载提供电压、但返回电流没有专用线路、它仅遵循公共接地层。 负载中的电流仅为10mA、因此看起来 IR 压降较低、无需感应线路反馈和补偿。 他没有用于感应线路到远程负载的备用连接器引脚。
此致、
Danilo