This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81404:未使用的感测线路

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/989693/dac81404-unused-sense-lines

器件型号:DAC81404

大家好、

我们的客户目前正在考虑将 DAC81404作为 新产品的候选产品。 他查看了数据表和一些应用、其中显示它主要是采用感应线路的高电流远程电源控制器。 但是、他的应用与提供的参考不同、如果没有使用感应线路、他想知道如何处理。 应如何处理感应线? 在他的应用中、DAC 输出将为负载提供电压、但返回电流没有专用线路、它仅遵循公共接地层。 负载中的电流仅为10mA、因此看起来 IR 压降较低、无需感应线路反馈和补偿。  他没有用于感应线路到远程负载的备用连接器引脚。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果客户没有额外的连接器引脚、他们可以在 DAC 板中执行以下操作。

    1.将 VSENSE_P 连接到 DAC81404附近的 VOUT

    2.将 VSENSE_N 连接至 GND

    补偿电容器是必需的、应连接在 VCOMP 和 VOUT 之间。

    实际上、它们只有连接到连接器的 VOUT 引脚。 请注意、10mA 负载电流和电缆和连接器导致的电阻会导致 IR 压降。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    非常感谢您提供此解决方案。

    此致、

    Danilo