请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM98714 大家好、
我想知道输入引脚的绝对最大额定值。
根据数据表、可以看到模拟输入受到二极管的保护。
这是否意味着即使施加3.3V 或更高的电压、它也会钳制在3.3V?
还是 ESD 二极管? 
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.