This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98714:关于输入引脚的绝对最大额定值。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987381/lm98714-about-absolute-maximum-ratings-for-input-pin

器件型号:LM98714

大家好、

我想知道输入引脚的绝对最大额定值。
根据数据表、可以看到模拟输入受到二极管的保护。
这是否意味着即使施加3.3V 或更高的电压、它也会钳制在3.3V?
还是 ESD 二极管?



此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM98714。 器件具有连接到 VA 引脚的二极管路径。 如果在输入引脚上施加的 Va=3.3V 和大于3.6V 电压、则将其钳位在3.3V+0.3V。

    此致

    Shinya