This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808:ADC 基准电压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/984524/afe5808-adc-reference-voltage

器件型号:AFE5808

大家好、

你好。

我们的客户目前正在使用使用 AFE5808电路的超声波系统。 根据他们的理解、在内部基准模式下、ADC 使用1.5V (REFP)作为正基准、使用0.5V 作为负基准(REFM)。 这导致分辨率为1.0V/(14^2)= 5.1mV。 不过、LNA 偏置电压约为2.4V、高于1.5V、尤其是当 VCAT 设置为0dB 时。

如果您能让我们知道这是内部处理还是 ADC 的工作方式不是、我将不胜感激。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行了任何更新?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    ADC 的设计使 满量程输入电压= 2*(REFP - REFM)= 2Vpp。 因此、ADC 分辨率转换为 (FULL_SCALE_Voltage/2^(位分辨率))。 对于14位情况、 ADC 分辨率将约为0.122mV。  根据设计、LNA 的最大输出为4Vpp。  对 AFE/ AFE 增益的输入信号幅度进行调整时、应使进入 ADC 的输入信号不应超过2Vpp。 如果它执行、ADC 的输出将被削波、这会导致更高的谐波(HD3、HD5、..)。 客户唯一需要注意的是、ADC 上的输入不应超过满量程输入电压。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kalyan!

    关于客户用例、他们正在尝试使用超声波应用来检测气穴。 由于空穴的概念是在频谱中出现更高的谐波、因此 ADC 被削波可能会导致错误的结论。 例如、如果导通频率为750kHz、则会尝试检测1、5MHz、2、25MHz、3MHz、3、75MHz。

    但是、他们想知道、ADC 削波是否会促进其方法、而谐波不是内部过程的结果、而是由 ADC 削波时放大的气蚀引起的。

    感谢您对此的想法。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    就像更新这个。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    就像更新这个。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我不完全了解如何削波 ADC 以帮助客户使用案例。 如果在满量程下运行、ADC 不会放大更高的谐波。 如果由于气蚀、输入波形本身被削波、并且 ADC 输入电压超过满量程、那么 ADC 将屏蔽因气蚀引起的谐波降解、客户可能无法通过查看 ADC 输出来感应气蚀量 代码。

    此致、

    Kalyan