大家好、
你好。
我们的客户目前正在使用使用 AFE5808电路的超声波系统。 根据他们的理解、在内部基准模式下、ADC 使用1.5V (REFP)作为正基准、使用0.5V 作为负基准(REFM)。 这导致分辨率为1.0V/(14^2)= 5.1mV。 不过、LNA 偏置电压约为2.4V、高于1.5V、尤其是当 VCAT 设置为0dB 时。
如果您能让我们知道这是内部处理还是 ADC 的工作方式不是、我将不胜感激。
提前感谢!
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我们的客户目前正在使用使用 AFE5808电路的超声波系统。 根据他们的理解、在内部基准模式下、ADC 使用1.5V (REFP)作为正基准、使用0.5V 作为负基准(REFM)。 这导致分辨率为1.0V/(14^2)= 5.1mV。 不过、LNA 偏置电压约为2.4V、高于1.5V、尤其是当 VCAT 设置为0dB 时。
如果您能让我们知道这是内部处理还是 ADC 的工作方式不是、我将不胜感激。
提前感谢!
艺术
尊敬的 Art:
ADC 的设计使 满量程输入电压= 2*(REFP - REFM)= 2Vpp。 因此、ADC 分辨率转换为 (FULL_SCALE_Voltage/2^(位分辨率))。 对于14位情况、 ADC 分辨率将约为0.122mV。 根据设计、LNA 的最大输出为4Vpp。 对 AFE/ AFE 增益的输入信号幅度进行调整时、应使进入 ADC 的输入信号不应超过2Vpp。 如果它执行、ADC 的输出将被削波、这会导致更高的谐波(HD3、HD5、..)。 客户唯一需要注意的是、ADC 上的输入不应超过满量程输入电压。
此致、
Kalyan
谢谢 Kalyan!
关于客户用例、他们正在尝试使用超声波应用来检测气穴。 由于空穴的概念是在频谱中出现更高的谐波、因此 ADC 被削波可能会导致错误的结论。 例如、如果导通频率为750kHz、则会尝试检测1、5MHz、2、25MHz、3MHz、3、75MHz。
但是、他们想知道、ADC 削波是否会促进其方法、而谐波不是内部过程的结果、而是由 ADC 削波时放大的气蚀引起的。
感谢您对此的想法。
艺术