请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TI-JESD204-IP 大家好、
你好。
客户使用 TI204C-IP 时遇到错误。 下面是查询。
"
我很高兴收到 TI204C-IP、当我将 IP 添加到我的" Vivado 2020.2"时、IP 'async_fifo_16x36x36'(使用软件版本2019.1定制)的错误消息"* IP 定义'FIFO 生成器(13.2)"在 IP 目录中具有不同的版本。 *用于自定义 IP 'async_fifo_16x36x36'的当前项目部分'xc7a35tfgg484-2'和部分'xcku5p-ffvb676-3-e'不匹配。"、我的项目部分为"xc7a35tfado 484-2"、Vivggversion 为2020.2。
"
此致、
梅纳德