This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:Vivado 2020.2的 TI204C-IP 软件兼容性问题。

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/986267/ti-jesd204-ip-ti204c-ip-software-compatibility-issue-with-vivado-2020-2

器件型号:TI-JESD204-IP

大家好、

你好。

客户使用 TI204C-IP 时遇到错误。 下面是查询。

"
我很高兴收到 TI204C-IP、当我将 IP 添加到我的" Vivado 2020.2"时、IP 'async_fifo_16x36x36'(使用软件版本2019.1定制)的错误消息"* IP 定义'FIFO 生成器(13.2)"在 IP 目录中具有不同的版本。 *用于自定义 IP 'async_fifo_16x36x36'的当前项目部分'xc7a35tfgg484-2'和部分'xcku5p-ffvb676-3-e'不匹配。"、我的项目部分为"xc7a35tfado 484-2"、Vivggversion 为2020.2。

"

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Maynard

    您能否告知客户的姓名或要求他们在 E2E 上发帖? 根据我们与当前 JESD204C IP 的客户互动情况、我们可能需要将此问题脱机。

    我已要求 HSC 团队的 Ameet 对此进行研究、因为问题与 IP 本身非常具体。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xilinx Artix-7