This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:关于功耗规格

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987298/ads1294-about-power-consumption-spec

器件型号:ADS1294

大家好、

客户希望仔细检查 ADS1294数据表中的功率耗散规格。 请您回答以下问题吗?

1. 从下面的表格中,功率耗散是否 等于 IAVDD*AVDD + IDVDD*DVDD 之和? 但是、与技术规格(典型值)中的6.0mW 不同、计算值为6.3mW。 您能解释一下它有何不同之处吗?

2.能否提供 ADS1294的电源数据?

    AVDD = 3.3V ->典型值=?,最大值=?

    DVDD = 1.8V ->典型值=?、最大值=?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您发帖。

    1. 电气特性表中的功率耗散不是直接根据 AVDD 和 DVDD 电流规格计算的。 这些是来自生产测试的统计数据。 电气特性表中的所有功耗规格适用于1.8V DVDD 测试条件。  
    2. AVDD-AVSS = 3.3V 时、我们没有最大功率限制、因为限制的生产测试仅在3V 时执行。 如表所示、当 AVDD-AVSS = 3V、DVDD = 1.8V 和 LP 模式(250SPS)下、ADS1294的最大功耗为4.4mW。 当 AVDD-AVSS = 3.3V 时、您将看到功率耗散略有增加。 我将与团队一起查看我是否能够获得 ADS1294的 AVDD 和 DVDD 电流的典型值。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢你的答复。

    是的、示例请告诉我您是否可以获得 ADS1294的值。

    此致、

    Sam Lee