请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1294 大家好、
客户希望仔细检查 ADS1294数据表中的功率耗散规格。 请您回答以下问题吗?
1. 从下面的表格中,功率耗散是否 等于 IAVDD*AVDD + IDVDD*DVDD 之和? 但是、与技术规格(典型值)中的6.0mW 不同、计算值为6.3mW。 您能解释一下它有何不同之处吗?
2.能否提供 ADS1294的电源数据?
AVDD = 3.3V ->典型值=?,最大值=?
DVDD = 1.8V ->典型值=?、最大值=?

谢谢、
Sam Lee