This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018-Q1:VDD=5V、如何选择 FSR

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1, ADS1118, ADS1118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/987511/ads1018-q1-vdd-5v-how-to-choose-fsr

器件型号:ADS1018-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1118ADS1118-Q1

尊敬的团队:

如果我们选择 VDD=5V、那么如何选择 FSR、4.096或6.144、哪一个更好? VDD 和 FSR 之间的关系是什么?

此外、根据我的理解、内部基准的精度取决于 VDD 的精度、对吧? 如果我们使用降压直流/直流为 VDD 供电、直流/直流的纹波将影响内部基准的精度、因此最好使用 LDO 为 VDD 供电、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    如果输入信号<4.096V、则选择 FSR = 4.096V 是合理的。 如果输入信号>4.096V 但<5V,则可以选择 FSR = 6.144V 以获得稍高的动态范围。 请记住、ADC 的输入信号限制为 VDD +0.3V、因此您无法实际向 ADS1018-Q1施加6V 信号。

    最好的做法是为 ADC 使用干净的电源、但这对于 ADS1018-Q1等12位 ADC 不太重要。 如果客户可以添加 LDO、这肯定符合最佳做法。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复!

    您说过"为 ADC 使用干净电源始终是最佳做法、但这对于 ADS1018-Q1等12位 ADC 不太重要"。 请告诉我、它对12位 ADC 不太重要的原因是什么?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    未为 ADS1018-Q1指定 PSRR。 然而、12位 ADS1018-Q1基于16位 ADS1118、使用相同的 ADC 结构、并且具有相同的基本规格。 对于 ADS1118-Q1、16位电平下的失调电源抑制通常为0.2 LSB/V。 这相当于12位电平上的0.2*1/16 LSB/V = 1/80 LSB/V。 ADS1118-Q1的典型规格还具有10ppm/V 的增益电源抑制、这在 ADS1018-Q1中应该是相同的。

    例如、如果电源噪声为20mV、则增益变化为0.02*10ppm 或0.2ppm。 类似地、偏移电源抑制为1/80 LSB/V、或20mV 时改变了1/4、000 LSB。 相对于 ADC 的 LSB 大小、这两种变化都很小、因此在数据中可能不明显。 请注意、这些 PSRR 规格假设是直流输入信号。

    但是、ADC 如何看到开关噪声有很多变量。 开关脉冲的开关速率、形状和速率等 此外、模拟输入上可能会出现一些噪声。 因此、对于开关电源、我们通常建议使用 LDO 来清除电源的任何开关噪声。 通过这种方法、ADC 与电源噪声相隔离。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    清除! 感谢您的详细指导、这非常有帮助!

    谢谢、此致、

    雪利