主题中讨论的其他器件: ADS1118、 ADS1118-Q1
尊敬的团队:
如果我们选择 VDD=5V、那么如何选择 FSR、4.096或6.144、哪一个更好? VDD 和 FSR 之间的关系是什么?
此外、根据我的理解、内部基准的精度取决于 VDD 的精度、对吧? 如果我们使用降压直流/直流为 VDD 供电、直流/直流的纹波将影响内部基准的精度、因此最好使用 LDO 为 VDD 供电、对吧?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
如果我们选择 VDD=5V、那么如何选择 FSR、4.096或6.144、哪一个更好? VDD 和 FSR 之间的关系是什么?
此外、根据我的理解、内部基准的精度取决于 VDD 的精度、对吧? 如果我们使用降压直流/直流为 VDD 供电、直流/直流的纹波将影响内部基准的精度、因此最好使用 LDO 为 VDD 供电、对吧?
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
如果输入信号<4.096V、则选择 FSR = 4.096V 是合理的。 如果输入信号>4.096V 但<5V,则可以选择 FSR = 6.144V 以获得稍高的动态范围。 请记住、ADC 的输入信号限制为 VDD +0.3V、因此您无法实际向 ADS1018-Q1施加6V 信号。
最好的做法是为 ADC 使用干净的电源、但这对于 ADS1018-Q1等12位 ADC 不太重要。 如果客户可以添加 LDO、这肯定符合最佳做法。
布莱恩
您好、Sherry、
未为 ADS1018-Q1指定 PSRR。 然而、12位 ADS1018-Q1基于16位 ADS1118、使用相同的 ADC 结构、并且具有相同的基本规格。 对于 ADS1118-Q1、16位电平下的失调电源抑制通常为0.2 LSB/V。 这相当于12位电平上的0.2*1/16 LSB/V = 1/80 LSB/V。 ADS1118-Q1的典型规格还具有10ppm/V 的增益电源抑制、这在 ADS1018-Q1中应该是相同的。
例如、如果电源噪声为20mV、则增益变化为0.02*10ppm 或0.2ppm。 类似地、偏移电源抑制为1/80 LSB/V、或20mV 时改变了1/4、000 LSB。 相对于 ADC 的 LSB 大小、这两种变化都很小、因此在数据中可能不明显。 请注意、这些 PSRR 规格假设是直流输入信号。
但是、ADC 如何看到开关噪声有很多变量。 开关脉冲的开关速率、形状和速率等 此外、模拟输入上可能会出现一些噪声。 因此、对于开关电源、我们通常建议使用 LDO 来清除电源的任何开关噪声。 通过这种方法、ADC 与电源噪声相隔离。
布莱恩